SMC new CAD SYSTEM (CADENAS)

基本操作

产品系列选择界面


[产品系列选择界面]

在产品系列选择界面,展开目录树,选择要下载的CAD数据产品系列。

选择[全部展开]按钮,展开目录树,可以使用浏览器的搜索功能。

如果选择了产品,界面跳转到[型号选择界面]。

型号选择界面


[型号选择界面]

在型号选择界面,可以选择各系列的可选项。

选择行程、安装件等可选项。

选择结果会在[选择中的型号]中显示。
要返回[产品系列选择界面],请点击[返回到前页]按钮。

点击[3D图预览]按钮,可显示3维预览图。
点击[2D图下载]、[3D图下载]按钮,会显示出各自的格式选择界面,可进行CAD数据下载。

预览界面


[预览界面]

在预览界面,可以看到已选择型号的3维预览图。

显示的预览图,根据浏览器使用了不同的技术。

・IE浏览器: 使用支持ActiveX的预览程序(插件)来显示。在[Internet选项]的安全设置中、如果ActiveX是被禁止使用,则预览图不可显示。

・ 其他的浏览器: 使用支持Java的预览程序来显示,必须在您使用的Windows环境安装Java。

格式选择界面

在格式选择界面,选择要下载的CAD格式。

2维数据和3维数据显示的格式不同。

格式选择后,点击[Download File]按钮,经过客户认证界面,开始生成CAD数据。

客户认证界面的使用方法,请点击本页内的帮助按钮。

在CAD下载界面, CAD数据生成完毕后,在界面中央会显示[下载链接]。点击这个链接可下载CAD数据。


[格式选择界面]

[客户认证界面]

[CAD下载界面]

其他帮助

关于下载的文件

下载的文件是ZIP压缩包格式。
利用解压缩程序,解压文件后,可拖入使用的CAD软件打开。

如果选择了Macro格式(Solidworks、CATIA的场合),则会下载对应各CAD软件的宏文件。通过在CAD上运行这个宏文件,选择型号的产品数据会自动进行建模。

Macro文件导入方法

 Solidworks
①启动 Solidworks,从[工具]菜单,[宏文件]→选择[运行]。
②在[执行宏]窗口中选择下载的宏文件。
③显示[浏览文件夹]的窗口,在这里选择自动建模的Solidworks数据的保存地址。
④请稍候。在Solidworks上,进行自动建模,生成3维数据。

 CATIA V5
①启动CATIA V5,在[工具]菜单,[宏文件]→选择[宏文件]。
②在[执行宏]窗口中选择下载的宏文件。
③显示[浏览文件夹]的窗口,在这里选择自动建模的CATIA数据的保存地址。
④请稍候。在CATIA上,进行自动建模,生成3维数据。

3维预览图:安装浏览器

使用Internet Explorer的用户,需要安装ActiveX版浏览器。使用 Chrome和FireFox的用户,因使用Java版浏览器显示3D预览图,所以需要安装Java。

使用Internet Explorer的用户:

初次使用的用户,请安装ActiveX版浏览器。

① 点击窗口下面的【安装】按钮。
② 如图所示,会显示浏览器下载程序,开始下载所需的文件。

* 通过代理服务器连网的用户,有可能不显示表示下载进度的程序窗口。下载程序超过30MByte,请耐心等待。(请确认*2)

③ 完成下载后,会启动一下安装程序。请根据提示进行安装。

*2:无法下载时
②的下载程序运行中,根据客户网络环境,不会显示“Downloading -”的提示信息。像这样因为下载程问题序无法自动下载时,从以下连接直接下载浏览器安装程序,点击partwebviewer.exe运行程序。 开始③的安装。

■partwebviewer.exe的安装 http://web2cad.partcommunity.com/FileService/FileLoader/cnsViewer3D/partwebviewer.exe

使用Chrome和FireFox的用户:

使用Java版浏览器预览3维预览图,则需要安装Java。
详细安装方法,请参考一下连接内容。
http://www.web2cad.co.jp/info/faq/pcqa29.html